This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:无法使用 CCS 或 uniflash 对固件进行编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510105/awrl6844evm-cannot-program-the-fw-by-using-ccs-or-uniflash

器件型号:AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWRL6844UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我按照下面的说明将 EVM 设置为闪存模式。

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_3_10_00_05/hardware_docs/evm_setup_operational_modes.html#xwrl68xx-evms

我使用工具箱中的预编译映像、如下所示。

C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\ti_Security_and_Safety\AWRL6844_In Automotive_In Cabin_Demos \prebuilt_binaries

我使用 uniflash 9.1.0对映像文件进行编程。 但 unflash 如下停止。 我只能关闭 uniflash。

我还可以尝试 CCS theia 20.1.0.6。 我按照下面的说明导入和编译工程。

dev.ti.com/.../AWRL6844_SBR_users_guide.html

我尝试将下面的构建结果编程到 EVM 上。

\demo_in_Cabin_sensing_6844_SYSTEM\Debug\demo_in_cabin_sensing_6844_system.debug.appimage

我将 EVM 设置为闪存模式或功能模式。 下面显示错误。

Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
C66xx_DSP:连接到目标时出错:(错误-1146 @ 0x0)从器件扫描出的数据损坏且无效。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
C66xx_DSP:连接到目标时出错:(错误-1146 @ 0x0)从器件扫描出的数据损坏且无效。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)

有什么问题吗?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您是否可以通过移除电源来尝试下电上电、并尝试通过 SDK 可视化工具再次刷写。 SDK 可视化工具可用于在"flashing"选项卡中进行刷写。 您可以在以下路径中找到 SDK 可视化工具:  

    MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\tools\visualizer\visualizer.exe

    如果之后您仍然遇到问题、请告诉我、我想找出问题、看看它是由 UNIFLASH 引起的、还是由应用映像引起的。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh

    我使用下面的工具。 对固件进行编程时没有问题。

    MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\tools\visualizer\visualizer.exe

    是否想在 xwrl6844 EVM 上使用 CCS 中的调试模式?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我相信、如果您在将器件连接到 PC 后的第一分钟内刷写器件、也可以使用 UNIFLASH。 因此、您应该能够在 UNIFLASH 中设置所有内容、然后快速连接并加载 appimage。  

    不管怎样、我很高兴看到可视化工具适合您。 CCS 中的调试过程取决于您要调试的演示、但在大多数情况下、您刷写调试映像、连接到 XDDS 调试器、软件复位和加载.out (调试)文件、然后您可以开始逐步执行程序。 有关更详细的说明、请参阅 加载和运行示例。 请记住保持在 "SOP 模式配置" 部分中概述的调试 SOP 模式。

    如果您对此流程有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Vignesh K.