This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:机械 ICD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509574/awr2e44pevm-mechanical-icd

器件型号:AWR2E44PEVM
主题:AWR2544中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

您能否为 AWR2E44P 和 AWR2544芯片提供机械 ICD?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    您能否说明机械 ICD 的含义、您是否指的是包含 API 的 ICD 文档?

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:  

    API 是软件接口。

    我需要完整的机械设计、重点是天线安装、方法、以及全套天线设计(LOP)生产安装图和工程最佳实践。  

    谢谢、  

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的澄清。  

    如果您有 PCB 设计文件、您可以启用以查看天线接触的顶层裸露的铜区域、还有一个 DXF 文件(如下所示)、您可以查看天线的定位销。 请在此处查找电路板设计文件 AWR2E44PEVM 评估板|德州仪器 TI.com

         

    我们不负责天线的设计、而是根据速度来实现的。 如果有任何有关 LoP 天线的特定设计详细问题或文档、我建议联系他们。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aydin。  

    在哪里可以找到 EVM 的厚度、类型、介电属性等属性?

    谢谢您、  

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:  

    我提取附件中显示的厚度和材料。 请检查并告诉我是否足够。  

     e2e.ti.com/.../PROC196A_5F00_BRD.pdf

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这绝对是一个良好的开端。  

    您能否为 PROC158A (2544LOP 的 EVM)提供相同的文件?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    请检查2544LOP 的附件。

     e2e.ti.com/.../PROC158A_5F00_BRD.pdf

    此致、

    Aydin