This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么正交分量会消失?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, DCA1000EVM, AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508827/awr1642boost-why-the-quadrature-component-is-disappear

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1642、AWR6843ISK

工具/软件:

您好:

我使用的是 awr1642boost 和 dca1000evm 组合。 天线组合为1个传输、1个接收器。 最初、我通过 mmwavestudio 获得了原始数据、最近我尝试通过 MATLAB 的 ti radar 工具箱获取原始数据。 共有两个问题。
1.在 mmwavestudio 中、如果在配置的 sesor 中占空比不是100%、则可以使用雷达(包括空闲时间)、但我想通过 MATLAB 对所需信号进行建模、因此在修改 cfg 文件时进行了研究、我想知道为什么第一张图片中的 cfg 文件无法正常工作。
2.使用原始参数运行该文件时,我直接将 BIN 文件作为输入数据处理(参考 dca1000数据格式)并收集数据。 根据我的理解,我读了16位的 bin 文件,知道它的大小为 num_Recievers*num_samples*num_total_chirp (num_chirpsperFrame *num_frame ),但由 ti radar 工具箱的 startRecording 函数获得的 iqdata 只存在 num_samples 的一半,空空间看起来像零填充。 我想解决这个问题。 第二张图片显示了 iqdata 的形式。

第二张照片中的 iqdata 是通过仅将第一张照片中 frameCfg 的第三个参数从250更改为200来测量的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆。 最初使用 dca1000evm 数据格式时、标题就像这样、因为 bin 文件中的原始数据似乎没有正交分量。 我会附上原始数据的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提供您在雷达工具箱中使用的工具的链接吗?

    这是您所使用的工具吗?

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_00_00_05\tools\studio_cli

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    我正在使用 适用于德州仪器(TI)毫米波雷达传感器的雷达工具箱支持包。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    您能否提供有关您正在使用的工具或演示的更多详细信息。 配置来自的第一张图片在哪里?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    很抱歉耽误你的时间

    第一张图片来自 C:\ProgramData\MATLAB 支持包\R2024b\toolbox\target\supportpackages\timmwaveradar\configfiles 中的 AWR1642配置文件、我重新自定义了该文件。
    使用 mmwastudio 时、它用于1发送器1接收器模式、并保留当时使用的参数作为图片。

    请参阅 mmmwastudio 屏幕以显示为示例。


    我想使用与下图中相同的配置信息、因此我创建了 cfg 文件、就像 正文中的第一张图片一样。
    我使用的工具叫做 TI 毫米波雷达传感器、它是雷达工具箱的支持包。
    我没有再次自定义的 cfg 文件、即上面路径中存在的原始 cfg 文件、也丢失了一半的样本。 这是同样的 awr6843isk ,我认为这是一个问题与 dca1000evm。 但是、在支持包的指导下、我设置雷达模式和 dca1000evm 引脚。 我真的不知道问题是什么。

    下面附上了 Mathworks 支持包的示例照片。 照片由四个接收阶段组成,所以管的大小与我的情况不同,但我没有丢失一半的样本无论如何。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    配置 mmWave Studio 时、需要确保在"StaticConfig"选项卡的"ADC Config"窗口中的配置如下  

    谢谢你

    Cesar