This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:CCS 20 ROV -运行时(RTOS)对象视图不与 TI 雷达配合使用

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509916/awr1843boost-ccs-20-rov---runtime-rtos-objects-view-not-working-with-ti-radars

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

我无法为 TI Radar 启用 RTOS 对象视图。

我所使用的硬件是 TI AWR1843BOOST。 它具有 ARM cortex R4F 和 C674x DSP。 这些板受 TI 毫米波 SDK 3.6.2支持

我根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#rtos-objects-view 在 Debug 路径中添加了较少工程调试所需的路径

请帮助我解决这个问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhavi,

    为了提高 FreeRTOS 意识、需要更新 SDK 以包含必要的解码脚本、这些脚本的格式在 CCSv12和 CCSv20之间有所不同。

    但是、对于 TI-RTOS、这取决于此 SDK 使用的 TI-RTOS 版本。  如果是 TI-RTOS 6 (即、如果您看到在编译过程中调用了 xdctools)、则无法支持 ROV。  如果是 TI-RTOS 7、则可以使用必要的脚本更新 SDK、以启用 ROV。

    我不确定更新该 SDK 的计划、但会让雷达团队参与进来。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们正在使用 TI-RTOS。 我使用的电路板具有 TI RTOS 6、因为我们在调用 xdctools 进行构建。  

    我有一个后续问题:对于与 TI 雷达搭配使用的 TI-RTOS 6、哪种版本的 CCS 软件更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shambhavi,

    如果您需要了解 TI-RTOS6、则可以 使用 CCSv12.8-1。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    感谢您的澄清。