This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:CSI2将1DFFT 大小限制为输出

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510102/awr2544-limitation-of-the-1dfft-size-to-output-by-csi2

器件型号:AWR2544

工具/软件:

您好、

客户希望通过 CSI2接口输出 IFFT 数据。 他们想知道是否使用乒乓缓冲器输出1DFFT 数据、一旦 EDDMA 到内部 RAM 的吞吐量小于 CSI 吞吐量、1DFFT 数据大小就不会有其他限制。 这是正确的吗?

我认为一个线性调频脉冲的最大 ADC 数据受 ADC 缓冲区大小的限制、这也将限制一个线性调频脉冲的1DFFT 大小。

还有其他意见吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    你能否确认一下你在这里提到的哪一个乒乓球? 如果数据生成速度慢于 CSI2传输速度、则流式传输不会有问题。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    feie feie 说:
    我认为一个线性调频脉冲的最大 ADC 数据受 ADC 缓冲区大小的限制、这也将限制一个线性调频脉冲的1DFFT 大小。

    这种理解是否正确?

    在这种情况下、无需考虑内部存储器大小(2MB)、对吗?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是的、这是正确的:一个线性调频脉冲的最大 ADC 数据受 ADC 缓冲器大小的限制、这也将限制一个线性调频脉冲的1DFFT。
    只有在连续模式下、情况才是如此、因为这时没有线性调频脉冲概念。 它将持续向 ADC 填充 Ping 和 Pong 电流。

    此致、
    Saswat Kumar