This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST:局部可视化工具

Guru**** 2590690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507737/awr1843boost-awr1843boost-local-visualizer

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我执行开箱即用演示并使用可视化工具进行演示。 当我使用在线版本的可视化工具时、一切都好。 但是、当我尝试使用本地可视化工具"visualizer.exe"时 Industrial_Visualizer、我遇到了严重的问题、整个软件无法正常运行、并且出现了如下错误:

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否在可视化工具中加载配置文件? 我在共享的图像中看不到这一点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我点击"start without send configuration"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过使用启动和发送配置执行? 此外、您是否可以查看器件管理器来进行 COM 端口检测?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信已正确检测到 COM 端口。 我还没有尝试启动和发送配置。 我稍后再试。

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经尝试了启动和发送配置。 我使用 SDK 中的预编译配置文件、得到了以下错误:

    好极了  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试从源代码而不是通过 exe 运行工业可视化工具吗?

    运行时、请在 gui_parser.py 文件中存在的类 UARTParser 中添加 self.CLICOM =无。

    此致