This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用不同 MIMO 配置的校准

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509728/iwr6843aop-calibration-for-using-different-mimo-configs

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的器件在工厂中通过使用 TDM 的配置进行了校准、我们 希望为新固件启用 BPM。  我们是否需要针对这种情况重新校准?

如果可以分享更多的重新校准用例、这将非常有用、因为我们未来可能会改变发射功率或其他射频参数。

祝你一切顺利、

国龙   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的国龙:

    您可能需要测试并确认不需要任何更改。 我期望结果在 TDM 和 BPM 之间是相似的、但您需要进行测试以进行确认。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    谢谢。