This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:2243级联虚拟天线阵列问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498607/awr2243-the-2243-cascade-virtual-antenna-array-problem

器件型号:AWR2243

工具/软件:

如果 AWR2243级联雷达仅使用两个雷达(__LW_AT__AWR1和 AWR4)、这是否意味着垂直方向的虚拟阵列将有7根天线? 虚拟阵列会是什么样子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henrry、

    您可以查看该部分  3.1天线配置 以下文档的部分- 使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A)

    下面是 使用两个器件(器件1和器件4)时的虚拟天线阵列屏幕截图:

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha、

    我看到了您提供的参考资料、但我仍然感到困惑。 图像仅显示4根垂直天线? 考虑到器件1的 TX 布局、它实际上应该不是7吗? 垂直天线的数量是7、水平天线的数量是23。就是这样准确  此外、简单地使用 FFT 方法计算仰角和方位角?不再可行

    谢谢、

    Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henrry、

    图像仅显示4根垂直天线? 考虑到器件1的 TX 布局、它实际上应该不是7吗? 垂直天线的数量是7、水平天线的数量是23。就是这样准确  ?

    我不明白你的问题。 您指的是哪4或7根垂直天线? 方位平面中有3个 Tx、仰角平面中有3个 Tx。

    另外、简单地使用 FFT 方法计算仰角和方位角?
    是否再可行?

    您可以参阅 MATLAB 脚本、网址为 C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples、以了解有关后处理的详细信息。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Samhitha、

    我的意思是、就 MIMO 虚拟阵列而言、器件1和器件4在 仰角方向?4或7?提供了多少个元素

    谢谢、

    Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henrry、

    在下面的屏幕截图中、您可以清楚地看到 Tx1、Tx2、TX3是仰角天线。 所有这三个仰角天线都不在同一平面上。

    如果你画一个虚拟天线阵列,它看起来像我在前一个答复中分享的那个。

    由器件4的 Tx 形成的虚拟天线阵列仅沿方位角方向。 器件1的每个 Tx 天线位于不同的平面、每个平面中都有8个仰角虚拟天线。

    我的意思是、对于 MIMO 虚拟阵列、设备1和设备4在 仰角方向?4或7?
    提供了多少个元素

    我不理解如何获得4或7天线在仰角方向。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samhitha、

    感谢您的耐心。 由于垂直方向存在重叠天线、因此仰角分辨率相当于7根天线获得的分辨率。我不确定这种理解是否正确。

    谢谢、

    Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henrry、

    仰角方向上没有重叠天线。 方位角方向上只有一个重叠天线。  

    对于由器件1和器件4形成的2芯片级联、有3个方位角 Tx 和3个仰角 Tx。

    方位角虚拟天线数应为8Rx * 3Tx = 24个虚拟天线。 由于存在一个重叠天线、因此最终方位角虚拟天线为23。

    您可以查看该部分  3.1天线配置 以下文档的一部分- 使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A)

    请检查上一个回复、其中还附加了屏幕截图。 没有重叠的仰角天线。

    由于垂直方向存在重叠天线、因此仰角分辨率相当于使用7根天线实现的分辨率。我不确定这一理解是否正确。

    用户指南中的说明指出方位角方向(非仰角)上存在重叠天线。 在2D 平面中、方位角天线是水平平面中描绘的天线。 另外、您所参考的说明也适用于4芯片级联。

    有关虚拟天线阵列的详细了解、请参阅以下文档-  

    此致、

    Samhitha