This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118:TMP118MCIYMSR 和 TMP118MDIYMSR 何时提供样片?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509638/tmp118-when-will-samples-be-available-for-the-tmp118mciymsr-and-tmp118mdiymsr

器件型号:TMP118

工具/软件:

您好!

我还没有通过网站找到有关标题中提到的 TMP118型号可用性 的任何信息、特别是"C"和"D" I2C 地址型号。 TI 能否提供样片?

没有分销商拥有任何库存、并且不清楚 TI 是否有任何样片。

对于 A 和 B 型号、DigiKey 和 Mouser 可以提供、但在 TI 网站上、它们与 C 和 D 型号一起"缺货"。

这些器件有哪些供应计划?

谢谢!
Jerry Molnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您何时检查了库存? TI.com 上目前提供这两种型号、有库存。  

    对于样本请求、如果滚动到右侧、您应该会看到"请求样本"按钮。 希望这对您有所帮助!


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的答复!
    这太奇怪了!!! 这就是我从 TMP118页面上得到的内容。 缺货! 是否存在 IT 问题(其他服务器上的页面未刷新)。


    Octopart.com 下面的链接还显示 TI 没有库存、Digike/Mouser 中仅提供 A 和 B。

    https://octopart.com/search?q=tmp118&currency=USD&specs=0

    你怎么看? 哪些数字是实数?

    太奇怪了!!! ;-)

    此致
    Jerry Molnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我同意,这有点奇怪。 上周发布的 C 和 D 变体可能仍在我们的网站上为每个人填充。 这也可能是 Mouser 和 DigiKey 目前也没有库存的原因。 我会给它几 天刷新。 如果您还没有看到此帖子、请随时回复此帖子、我们可以探索其他路线!


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harry。

    太好了。 感谢你的帮助。 如果几天内没有出现、我将关闭此 TT 并"提出相关问题"。

    好极了

    Jerry