This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:如何为零偏置气体传感器配置 LMP91000。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509252/lmp91000-how-to-configure-lmp91000-for-zero-bias-gas-sensors

器件型号:LMP91000
Thread 中讨论的其他器件: LMP91002ASH

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否知道如何为零偏置气体传感器配置 LMP91000偏置电压?

 我将 LMP91002 Alphasense 的这款传感器配合使用。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    对于非偏置气体传感器、您应该使用 LMP91002专为非偏置传感器而设计。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢。

    对于零偏置气体传感器、A1的同相引脚处的电压应为零。如果我错了、请纠正我。

    我是否可以配置它?

    文档包含零偏置气体传感器的分立式实施方案。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    正确、CE 引脚应为0V、因为它是一款零偏置传感器。  

    感谢您分享该应用手册、它非常有用!

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是否需要进行任何寄存器设置以使偏置电压为零。

    我可以看到基准分频器和诊断块。

    或者说默认情况下它是零伏

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    您应该不需要设置任何寄存器或激活诊断功能即可实现零偏置。 它应该像将传感器的 CE 引脚连接到 LMP91002的 CE 引脚一样简单。 在这种情况下、CE 引脚没有被强制设置为0V、而只是没有被强制设置为任何电压。 仅在没有其他设置的情况下直接连接就足以满足 CE 引脚的需求。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的确认。

    "LMP91002适用于低功耗 H2S 和 CO 检测应用的可配置 AFE"

    我相信我也可以将它用于其他气体。

    我正在从事一个包含16个以上气体传感器的气体传感器节点项目。

    在这个领域中、8nos 以上是具有零偏置的电化学传感器。

    下面是我将要使用的电化学气体传感器列表。我相信该 IC 可用于并非特定于的所有应用  H2S 和 CO

    氯(氯、Cl₂) Alphasense CL2-A1 CL2-A1
    乙基烯氧(环氧乙烷) Alphasense ETO-A1 ETO-A1
    Schwefelwasserstoff (硫化氢、H₂S) Alphasense H2S-A1 H2S-A1/H2S-D4
    Cyanwasserstoff (氰化氢、HCN) Alphasense HCN-A1 HCN-A1
    磷酸(磷酸、PH₃ μ m) Alphasense PH3-A1 PH3-A1
    Aceton (Acetone) Alphasense PIDX-A-4000 PIDX-A-4000
    Schwefeldioxid (二氧化硫、SO₂) Alphasense SO2-A4 SO2-A4
    Arsin (Arsine、AsH₃) ES4-AsH3-1 ES4-AsH3-1
    Methylmercaptan (Methanethiol、CH₃SH è re) ES4-CH4S-100 ES4-CH4S-100
    福尔马尔德(福尔马尔德、HCHO) 重力甲醛传感器 重力 HCHO
    TETRA-Chlor-Ethylen (四氯乙烯) 离子科学 MiniPID 2 HS MiniPID 2 HS
    Tri-Chlor-Ethan、1,1,1-(Trichloroethane) 离子科学 MiniPID 2 HS MiniPID 2 HS
    三氯乙烯(三氯乙烯) 离子科学 MiniPID 2 HS MiniPID 2 HS
    磷酸(磷酸、COCl₂) Sensorix COCl2. Sensorix COCl2.
    Hydrazin (Hydrazine、μ N₂H₄) Sensorix N2H4 1. AN181400  
    氨(NH₃) SGX-4NH3-1000 SGX-4NH3-1000
    Fluorwasserstoffsäure (氟化氢、HF) SGX-HF-10 SGX-HF-10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢。我知道这个 IC 是专门针对   H2S 和 CO 传感器的。

    也可以将其与其他零偏置电化学传感器配合使用。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    该 IC 可与其他零偏置电化学传感器配合使用、而不仅仅是 H2S 和 Co.  

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森