This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:3T4R 的功耗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507361/iwr6843-power-consumption-for-3t4r

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: IWRL6843

工具/软件:

您好、

对于 IWR6843、在数据表中、1T4R 和2T4R 的功耗如何、3T4R 的功耗如何?

谢谢。
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们不会在设备上一次提供3T。 客户是否正在尝试这样做?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    从数据表 IWRL6843支持3T、我没有看到3T 的任何限制、您能告诉我背景吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这不是设备限制、但我们不在 TX 波束形成上下文之外支持它。 这是客户打扮的吗?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    在这里、您只需了解功耗、无需再思考其他问题、您可以帮助检查 IWR6843是否有任何电源电子表格、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    根据数据表、您可以添加0.06W (占空比为24%)和0.12W (占空比为48%)作为估算值。 这里没有其他信息。

    此致、

    Nate