This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:使用自定义天线几何结构文件

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507265/iwrl6432-using-custom-antenna-geometry-file

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户与我们的 IWR6843ISK 合作。 他们 正在运行开箱即用 MSS 演示。

DSS 中有一个 Antenna Geometry 文件、用户已更改该文件以适应新的天线方向图。

构建工程后、它们将获得完全相同的输出。

构建脚本中似乎没有对更新后的天线几何结构文件的引用。

由于他们是针对物体识别应用对其进行构建、因此奇怪的是、构建脚本没有任何对天线几何结构文件的参考。

 

团队中的任何人是否能够告知我们缺少某些信息的天气、或者这是否是脚本的正确行为?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    他们是否在更改天线几何结构文件后重新构建 DSS 和 MSS 工程?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是的。

    他们需要紧急启动这个演示。 是否可以与他们进行简短的会议通话以确保他们不会遗漏任何内容?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    您能否提供一些信息、说明您对完全相同的输出的理解?  他们希望在原始项目和更新后的新项目之间有什么变化?

    此外、在对天线几何结构文件进行任何更改之前、用于构建 DSS 工程的 CCS 输出如下所示:

    进行更改后、构建输出如下所示:

    这是您的客户看到的吗?  如果是这样、那么所做的更改会编译到工程中、而数据与它们的环境更有关系。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    客户所经历的流程与上述 DSS 和 MSS 完全相同、但无论他们使用的是默认天线方向图还是自定义天线方向图、都会获得两个相同的 bin 文件。 他们正在比较两个 BIN 文件与 Beyond Compare、这两个文件在每一位都是完全相同的。

    1.您能在您的环境中尝试一下吗?

    2.这是预期的行为吗? -如果是-那么我们在哪里考虑自定义天线模式? 如果不是-我们遗漏了什么?

    本周某个时间您是否可以拨打快速电话?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR。

    以上屏幕截图来自我的环境。   它看起来与我完全相同;您或客户是否尝试运行这两个演示并了解点云的行为?  如果更改实际上对不正确的天线几何形状造成了影响、则点云的行为将不正确。  您能否提供在尝试运行两个不同的二进制文件时其性能的屏幕截图或视频?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、
    客户 已调查所有项目代码、找不到自定义天线模式文件的任何参考。
    编译的二进制文件完全相同、代码的任何部分似乎实际上都在使用自定义天线方向图文件。
    这就是为什么我们怀疑我们打开了这个线程。

    您是否可以与他们进行快速通话?

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    经过进一步挖掘、我发现了2件事:1) ISK 工程、虽然天线几何结构文件内置在 DSS 图像中、但由于 MSS 端未使用实际的天线几何结构、二进制文件保持不变;2)天线几何结构是从 mmwdemo_rfparser.c 中的配置派生而来的  

    ODS 工程实际上会使用天线几何文件、就像您打算将其用于 ISK 工程一样、因此、或许有用的方法是复制 ODS 工程中为 ISK 工程完成的操作、从而利用天线几何文件。  

    另一种选择是修改 mmwdemo_rfparser.c 文件(更具体地说是 MmwDemo_RFParser_parseConfig 和 MmwDemo_RFParser_parseCtrlConfig )、使其对所需的天线几何结构进行硬编码。  

    我认为第一个选择要清洁得多、因为如果任何其他天线更改需要、它允许您重新调整 Antenna_geometry.c 文件的用途。  ODS 工程仅为 MSS、但它仍应正常工作、因为在 DSP 处理期间将天线配置发送到 DSS。

    请让我知道这可以解决您的问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、
    感谢您的帮助。
    我们尝试修改 ISK 工程以利用 天线几何结构文件、但现在需要花费太多精力。 我们正在为概念验证寻找一个简单的解决方案。

    第二个选项是修改 mmwdemo_rfparser.c 文件。
    您能帮助我们准确了解如何修改它吗?
    要更改哪些参数?
    这些函数似乎与稍后在 AoA 过程中使用的配置相关、但我在该过程中找不到任何几何参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gil。

    我们尝试修改 ISK 工程以利用 天线几何结构文件、但现在花费了太多精力。 我们正在为概念验证寻找一个简单的解决方案。

    Gil、您是否尝试过修改该项目、使其与 ODS 项目中的实施方式相匹配?  为了使之与 ODS 实现相匹配、需要进行的更改极少。

    第二个选项是修改 mmwdemo_rfparser.c 文件。
    您能帮助我们准确了解如何修改它吗?
    要更改哪些参数?
    [/报价]

    如果您引用 ODS 工程、则可以看到 antDef 如何映射到 txAntOrder 和 rxAntOrder 并传递到 objectDetection.c 如果您可以通过这种方式将其从 ODS 与 ISK 工程进行匹配、这应该是支持天线模式所需的唯一更改。

    此致、

    Santosh