This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:开关点之间的最大允许转换角(-1.3mT -1.3mT)?是多少

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509062/drv5013-q1-what-is-max-allowed-transition-angle-between-switch-points--1-3mt--1-3mt

器件型号:DRV5013-Q1

工具/软件:

我们将选择 DRV5013FA、磁环生成交替磁场、transstion angle.pptx

从-1.3mT 到1.3mT、磁环的转换角为0.4deg?  答案来自  Scott 。"

是的、这应该起作用。  开关点之间的微小差异将导致单元间的容差更严格、其中输出将切换、并且占空比接近理想的50%。  潜在的缺点是,如果你设法停止附近的0交叉,并有机械振动,它可能有输出开关极小的运动。"

 开关点之间的最大允许转换角是多少(-1.3mT --1.3mT)?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我担心我会误解你以前的问题。  在此应用中、理论上可以设置这样一种情况:当磁体旋转时、输入磁场几乎没有超过+/-1.3mT 阈值。  这是输入的最坏情况、但阈值转换在旋转阶段仍将相隔180度。  

    在正常旋转条件下、当输入阈值超过1.3mT 阈值时、器件将触发。  由于该器件是锁存器、因此它会将输出保持在触发状态、直到磁体旋转180度。  此时、我们接近并超过-1.3mT 阈值、然后输出将释放。   

    如果旋转在超过1.3mT 阈值后停止、并且出于某种原因、磁体反向旋转、则具有该磁场强度将使传感器可能能够从停止点旋转0.4deg 至179.6度之间的任何位置切换回释放状态。   

    通常、该应用优选强磁场。  如果我有误解、请随时添加更多详细信息。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    感谢您的回答,我再次澄清了我的问题,我的设计选择了磁环31.5OD 和28.5ID ,12极,径向磁化,径向磁场在1.75mm 气隙为28mT     ,在一个极点,过零点 角在-1.3mT 到+1.3mT 为0.4deg 哪个机械角,在您之前的回答中,该设计应该适用,哪种类型的传感器要避免振动?

    ppt 见本附件e2e.ti.com/.../ring_5F00_magnet.pptx

    谢谢

    BR

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    对于6个极对、每个60°都有一个完整的正弦磁场输入周期。  您应该看到以30°间隔进行切换、而不是在每个180°中看到输出开关。  通常情况下、对于此类应用、我们会发现优先选择最低阈值、尤其是在使用两个器件时、这个器件经过90°分离、以创建可用于确定速度和方向的正交信号。

    尽可能减小阈值会使边沿转换尽可能接近、以产生过零信号。  在多极磁体中、如果传感器放置在非常靠近磁体的位置、有时可能会看到所需正弦输入失真。  发生这种情况时、两个传感器的过零将保持90°间隔。  但是、如果使用单个传感器、这一点不成问题、因为应根据极对的大小定期重复磁场。

    如果峰值输入高达28mT、 您可以为应用使用任何灵敏度选项。  从理论上讲、您可能会在旋转的某个点停下、此时您与下一个临界值只有很小的距离。  这最好取决于您的偏好、您计划使用来自传感器的信号。  如果您担心振动会导致误触发并对系统产生负面影响、我建议使用具有更高阈值的器件。  如果恰好在边沿转换时停止、这将要求磁体沿相反方向进一步旋转。   

    如果电机在停止时接合、则轴在其位置通常相当刚性。  当电机未被驱动且转子可自由移动时、会出现与振动相关的主要问题。  但是、根据您的系统使用数据的方式、这可能是、也可能不是所需的效果。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、什么是适用于 28mT 峰值磁场的最佳阈值霍尔传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    通常首选最低阈值、但这取决于您对系统需求的偏好。

    谢谢、

    Scott