This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:Mac 版本 CCS 20.0:器件&'IWR1843'当前未识别

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507502/awr1843boost-mac-ver-ccs-20-0-device-iwr1843-is-currently-not-recognized

器件型号:AWR1843BOOST
主题:IWR1843中讨论的其他器件

工具/软件:

如标题中所述。 在 Windows PC 上使用 CCS 开发工程时、一切都好顺利。 但是、当我尝试在 iMac 上设置环境时、在尝试导入开箱即用演示工程时收到错误"Device "IWR1843" is current not recognized"。 是否有任何方法可以在 Mac OS 计算机上运行它?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的观察结果是正确的。 CCS 20.xx 不支持该平台。 您将需要使用 CCS v12.xx

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar:

    很抱歉、我不得不回复、我尝试了 CCS V12版本、得到的错误完全相同。 我试过 V12.0和 V12.8。 12.0不支持 xWR1843、12.8出现了我在 V20.0中看到的错误。 您能帮助我确认哪个版本正确吗?

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 在 macOS 上从未支持 IWR1843等雷达器件。  

    澄清一下、在 Windows/Linux 的 CCS 20中支持该功能、而不是 macOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我确实在创建新工程时看到了 IWR1843器件的选项。但是、当我导入 MSS 和 DSS 工程时、我经常收到错误"设备"IWR1843"当前无法识别"  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    创建新项目时、我确实可以看到 IWR1843器件的选项

    是、器件列表在所有操作系统上的 CCS 之间共享、因此它将出现在该列表中。 但尝试导入任何示例都将失败、因为 MacOS 不支持雷达器件。