This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:传感器的磁特性和可靠性

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056-Q1, DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510006/drv5056-q1-magnetic-properties-and-reliability-of-sensor

器件型号:DRV5056-Q1
主题:DRV5056中讨论的其他器件

工具/软件:

使用传感器器件型号 DRV5056-Q1检测磁通密度所需的磁盘属性还提供了传感器的可靠性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyesh、

    对于 DRV5056等固定传感器、磁盘的要求取决于磁体和传感器之间的距离以及您打算使用的线性范围大小。  为了加快分析并确定哪种磁体最适合、我建议使用我们的 TIMSS 工具:https://webench.ti.com/timss/。  这样、您可以通过可定制的移动范围来检查不同的磁体尺寸、等级以及与传感器的距离。

    如果您想了解器件已通过哪种测试、可以在此处查看每个器件型号: https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    如果您对 MTBF 和时基故障感兴趣、可以在此处查看: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    如果您正在寻找其他与可靠性相关的内容、能否提供一些详细信息?