请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944P 工具/软件:
MCAL REL_02.02.05.00
集成 WDG 模块时、发生以下编译错误
错误:
已定义 Null_ptr
178 |已定义#ERROR NULL_ptr
原因:根据 autosar 、应该在 Base plugin 中定义 NULL_ptr、因此我们收到已定义 NULL_ptr 的错误。
解决方法:已从 mcal-02_05_00\mcal\include\hw\hal_stdtypes.h 中删除 NULL_ptr
您可以验证一下。
BR、
Prashant Singh Tomar