This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:工具箱示例构建失败:ti_drivers_config.c&objectdetection.c

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507030/awr2944-toolbox-example-build-failed-ti_drivers_config-c-objectdetection-c

器件型号:AWR2944
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

SDK 版本:04_07_00_01

工具箱版本:3_00_00_05

SysConfig 版本:1.21.0

我想使用 CCS 编译示例(HIGH_END_CORRECTOR_RADAR)并 应用它、但在我编译时出现很多错误。我尝试编译其他示例、但都失败了。

1. dss 生成的驱动程序代码,当我构建这些代码时,错误:

sysconf 似乎正确

2.DPC 代码构建错误、演示似乎使用 rangeproc、但头文件包含 rangeprocDdma、不对应

如何解决这些问题?

我的 SDK 版本与工具箱不匹配吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请问您在尝试编译之前是否尝试过对演示代码进行任何更新?  

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这个问题、FAE 告诉我、工具箱只是支持 SDK 版本4.4、不支持版本4.7、现在我尝试在 SDK 版本04_01_02下构建演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。