This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:晶圆生产地点

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509359/tmag5170-wafer-production-location

器件型号:TMAG5170

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们是否可以找出晶圆的生产地点?

具体项目:TMAG5170A1EDGKRQ1 IC

也许你也可以给我一个联系人,我也可以要求下面两个其他项目:

TPS7B8133QDRVRQ1

TPS7B8650QDDARQ1

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您发布到传感器论坛!

    TMAG5170由 RFAB (德克萨斯州理查森制造厂)生产。  

    为了快速获得 FYI 信息、晶圆制造厂位置列在封装标签上的 CSO (芯片源来源)下。

    如果您不再拥有 TPS 设备的包装、我建议在电源管理论坛上发帖、因为他们会知道谁是回答此问题的最佳人选。

    此致、

    ~Alicia