This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443高精度输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508810/iwr1443-iwr1443-high-accuracy-output

部件号:IWR1443

工具/软件:

尊敬的人:

             我更新了我的 IWR1443模块的高精度固件,我想读它的数据,但我有一点点困惑,数据是来自 ADC 线路或 SPI 线路.

此致、

Abhijeet Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Abhijeet,

    TI 开发人员专区的 Radar Toolbox 中提供的所有示例演示中、除非另有说明、否则所有示例演示都使用 UART 发送处理后的数据。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Pedrorm、

      我更新高精度固件更新固件更新固件后,我在更新固件之前没有在 SPI 和 UART 线路上获得数据,我正在 UART 线路上获取数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道还有什么问题。 高精度实验室仅支持 UART、但如果需要、也可以添加 SPI。

    此致、

    Pedrorm