This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:用于记录雷达数据的雷达实用程序/可视化工具

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506570/iwr6843isk-radar-utility-visualizer-to-log-radar-data

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

您好、

我使用 IWR6843ISK 雷达模块。 我有工业可视化工具可以查看来自雷达的数据。 但无法记录数据和分析数据。 我是否可以在任何其他可视化工具中记录雷达数据?

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    作为 Radar Toolbox 的一部分、Applications Visualizer 除了数据重放之外、还具有保存日志函数。 确保您拥有 Radar Toolbox 的最新版本 、截至本文发布时该版本为3.00.00.05

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我尝试了这个应用程序。 当我开始日志记录时、它会创建文件、但不会在其中记录任何内容。 它显示0KB 文件大小、其中没有任何内容。

    请您指导我完成这个操作。

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您使用的是 Python 版本3.7.3吗? 或者您只是运行该可执行文件吗? 您是否先选择"Log Terminal Output to File"(日志终端输出到文件)按钮、然后点击"start and send"(开始并发送)? 您在停机之前经过了多少时间?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    我的系统中安装了 Python 版本3.13.2。  

    我尝试先选择"Log Terminal Output to File"按钮、然后点击"start"和"send"、也可以在没有发送配置的情况下启动。 甚至我在启动和发送之后建立连接后也尝试了点击日志选项。 它会创建文件、但不记录任何内容。 但它会创建"binData"文件夹。 在此文件夹中可以找到重放文件。 它会为单个实例创建多个文件。 这些多个文件的含义是什么? 我可以在可视化工具中播放这些重放文件。  

    总的来说、我有两个问题、

    1.创建日志文件,但大小为0KB。 启用日志记录时是否缺少任何内容?
    2.这些多重播文件仅对单个实例有何意义?

    谢谢、
    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    请使用建议的 Python 版本3.7.3从源代码运行可视化工具。 使用 conda 或 venv 等工具的虚拟环境来执行此操作、以便保留当前安装的3.13.2。

    此致、

    Pedrorm