This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000稳压器电路混淆

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509253/lmp91000-lmp91000-potentiostat-circuitry-confusion

器件型号:LMP91000

工具/软件:

Hiii 团队、

我介绍 的是 LMP91000的数据表。下面提供了功能方框图。

在第13 7.3页的特性描述--> 7.3.1稳压器电路。给出了以下陈述。

LMP91000的核心是恒电位仪电路。 它由一个差分输入放大器组成、用于将工作电极和基准电极之间的电势与所需的工作偏置电势(由可变偏置电路设置)进行比较。

根据方框图、我所理解的是基准电极与可变偏置发生的比较。

我想知道工作电极和偏置电压之间的比较是如何发生的吗?工作电极连接到 TIA 的输入端。

接下来我需要知道的是、在同一节中、您可以看到下面给出的陈述。

连接到工作电极的跨阻放大器用于提供与电芯电流成正比的输出电压。 跨阻放大器将工作电极保持在虚拟接地(内部接地)。

工作电极如何保持在虚拟接地端?TIA 的一端连接到我们、另一端连接到分压器。此处如何获得虚拟 GND。通过虚拟接地、它们意味着  通过  VREF 分压器提供的值为我们提供失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    工作电极将浮动 内部零电压、该电压由 Vref 分压器决定。 偏置电压为传感器供电、RE 用于对 A1进行反馈补偿。 WE 引脚保持在内部零电压的基准电位、然后电流输出会随着传感器工作而变化。 连接到 Vref 分压器的 TIA 的正极端子是将 WE 引脚保持在虚拟接地的端子。

    此致

    -亚历克斯·汤普森