This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:开漏缓冲器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501940/drv5055-open-drain-buffer

零件号:DRV5055

工具/软件:

你(们)好

我们正在尝试长距离读取霍尔编码器数据。 我们希望在可能的情况下设计缓冲电路。 请为此应用建议器件型号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    感谢您发布到传感器论坛!

    为了便于理解、您是否希望对此器件的模拟输出进行一些滤波? 还是要寻找某种 ADC 缓冲器?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    由于一段时间内没有任何回应、我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此、但您仍有问题、请随时通过回复或提出相关问题来重新打开此主题。

    此致、

    ~Alicia