This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:包含+/-50高斯解决方案

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509438/tmag5170-q1-have-solution-is--50-gauss

器件型号:TMAG5170-Q1
主题:TMAG5170中讨论的其他器件

工具/软件:

您好先生

TI 是否将该解决方案称为 AK09915C?

解是+/-50高斯

1T = 10000高斯

1mT = 10高斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    完全比较有点困难、因为我找不到其他器件的噪声规格。  但是、仅+/-5mT 的预期感应范围比 TMAG5170的最小感应范围(+/-25mT)窄80%。  因此、另一个器件的 LSB 大小小于 TMAG5170的 LSB 大小。

    如果测量的场强最大值接近5mT、则可能适合使用 TMAG5170进行测量、但在罗盘应用中使用该器件来测量地球磁场的情况下、我们目前没有非常适合此功能的器件。

    谢谢、

    Scott