This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:需要热回流焊数据和施加的力

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506955/tmag5231-need-thermal-reflow-data-and-applied-force

器件型号:TMAG5231

工具/软件:

您好:

美好的一天 !

我们目前正在与我们的一家制造工厂合作 、以收集以下信息。                

站点:  珠海。

请向我们提供以下 MPN 的回流焊热数据。   

  • 注意: 放置/施加力:-  放置力/施加的力是拾放机器将组件放置在 PCB 上所需的力。

 

 

预热

时间高于流动性

 

MPN

作用力

最高/峰值温度

温度(°C)

时间(秒)

温度(°C)

时间 (秒)

供应商注释

TMAG5231A1CQDBZR

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anu、

    我已将您的问题转发给我们包装团队的某个人。  他们可能需要一天左右的时间来回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能快速提供相关数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anu、

    我不能得到施加的力,但我确实得到了一个表的温度和持续时间。