This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:如何在 AOP 上运行 USRR (MIMO)模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509494/awr1843aop-how-to-run-usrr-mimo-mode-on-aop

器件型号:AWR1843AOP
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

工具/软件:

正如本 主题所引用的。

"MIMO 模式(特别是 USRR)不会在 AWR1843AOP (AOP)器件上运行、因为其天线方向图与 AWR1843BOOST 器件的天线方向图不同。 该演示需要进行重新设计、以适应 MIMO 运行的 AOP 天线配置。 "

这种重新设计究竟意味着什么? 对于应该在 DPC 中进行哪些更改的任何建议、当我检查 ODS 实验室时、它在 MIMO 模式下使用 AOP。 DPC 大致相同、但有一个配置可以通过实验中的 CLI 馈入天线几何结构、MRR 实验则不是这种情况。 进一步调查后、本实验中没有设置几何体阵列的规定。

此致

Tanoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MIMO 处理链类似于毫米波 SDK OOB 演示。  

    需要修改的主要内容是角度检测。  

    遗憾的是、开发毫米波 SDK 3.6的团队已不再提供支持。 因此您需要使用源代码指导您完成更改

    谢谢你

    Cesar