主题中讨论的其他器件:AWR2544、 DCA1000EVM
工具/软件:
您好的团队、
根据建议、我能够使用 radar_toolbox_2_20_00_05的 studio CLI 在 awr2544开发套件上运行基于 LVDS 检测的流式传输。 但是、我发现保存到 BIN 文件中的数据低于预期。
- 使用 CONFIG #1收集数据 :1帧、200毫秒帧周期、4 Tx、4 Rx、TDM 模式、 256个 ADC 样本 、128个线性调频脉冲。 (附加了 CFG 文件)。
=>预期的二进制文件大小:(ADCSample * Chirp * NTX * nRx * bytes_per_ADCSample)= 256 * 128 * 4 * 4 * 2 = 1,048,576字节(或1024KB、因为 awr2544只有实数 ADC 样本、因此每个样本长度为 2字节)。
=>我得到了一个符合预期的1024KB 的 bin 文件。
- 使用 CONFIG #2收集数据 :1帧、200毫秒帧周期、4 Tx、4 Rx、TDM 模式、 512个 ADC 样本 、128个线性调频脉冲。 (与 cfg #1相同、只需将 ADC 样本数更改为512即可获得更好的距离分辨率)
=>预期的二进制文件大小:(ADCSample * Chirp * NTX * nRx * bytes_per_ADCSample)= 512 * 128 * 4 * 4 * 2 = 2,097,152字节
=>但是、我得到的 BIN 文件只有1024KB、而不是预期的2048KB。 (已附加快照)
- 使用 CONFIG #3收集数据 :1帧、200毫秒帧周期、4 Tx、4 Rx、TDM 模式、 768. ADC 样本 、128个线性调频脉冲。 (与 cfg #1相同、只需将 ADC 样本数量更改为768)
=> 预期的 二进制文件大小:(ADCSample * Chirp * NTX * nRx * bytes_per_ADCSample)= 768. * 128 * 4 * 4 * 2 = 3,145,728 字节
==>但是、我得到的 BIN 文件只有1536KB、而不是预期的3072KB。 (已附加快照)
我,不幸的是,我无法弄清楚为什么预期的 bin 文件只保存了预期大小的一半。
希望 TI 团队可以帮助我完成这一观察评估。
谢谢、
Quoc
e2e.ti.com/.../studio_5F00_cli_5F00_awr2544_5F00_sample256.cfg