This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:跟踪状态未启用(毫米波可视化工具运动/存在检测演示)

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509076/iwrl6432boost-the-tracking-status-not-enabled-mmwave-visualizer-motion-presence-detection-demo

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

我是开发板新手

我想尝试存在检测演示

然而,有时我面临以下问题:


通过 USB (COM12)链接到 PC

闪存器件(COM12,115200、XWRL6432)

(先将 S1.1切换至 OFF)

使用默认映像

存在和运动与跟踪图像:"motion_and_presence_detection_demo.release.appimage"

3.(将 S1.1切换至 ON 并先复位)

配置

4、为什么跟踪状态未启用?

绘图状态

存在检测: 已启用

跟踪: 已禁用

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    高性能运动检测配置不支持跟踪。  应该有一个专门调用跟踪的配置、称为对象跟踪。  此配置应该会启用跟踪参数。

    此致、

    Santosh