This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:默认 Rload 和 TIA 增益

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509132/lmp91000-default-rload-and-tia-gain

器件型号:LMP91000

工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道 TIA 和(RTIA)的默认增益以及 Rload 的默认值。

我也想知道 Rload 的使用。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    TIA 增益和 Rload 都在 TIA 控制寄存器地址0x10中进行配置。 此处显示了第7.6.3节中所示的默认值:

    默认的 RTIA 为开路、因此您必须在 C1/C2之间使用外部电阻器。 默认 Rload 为100 Ω。

    谢谢、