This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:关于如何使用FPGA 移植 mmwavelink 到自制4级联AWR2243雷达的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507295/awr2243-fpga-mmwavelink-4-awr2243

器件型号:AWR2243

工具/软件:

TI的工程师们好、μ s

我们目前想使用塞林斯的FPGA来控制级联雷达并接收其传输的数据、在硬件部分已经连接了每一个雷达芯片的收发和时钟 还有SPI和reset接口、我看了很多关于移植mmwavelink的资料但是还是不知道该从哪里开始、有没有相关的文档或者建议 μ s  

感谢!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以用英语发布您的问题吗? 同时、我会将这个 E2E 问题分配给合适的人。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 工程师、
    目前、我们要使用 Xilinx FPGA 来控制级联雷达并接收其发送的数据。 在硬件部分、每个雷达芯片的收发器、时钟、SPI 和复位接口均已连接。 我已经阅读了很多材料关于移植的 mmwavelink 但仍然不知道从哪里开始。 是否有任何相关文档或建议

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我几天时间来查找您需要的资源。

    在此期间,请使用 Google 站点搜索来搜索旧的主题,如下所示

    站点 e2e.ti.com mmwavelink 移植

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复。 我会继续搜索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是我们提供的一些资源

     以下示例展示了毫米波链路的实现

    AM273x R5F ARM 上的实现:

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\ti\utils\test\cascade

    在 PC 上使用 FTDI 实现  

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\mmwave_DFP_02_02_04_00\ti\example

    此处还提供了移植指南文档

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_02_01\mmwave_DFP_02_04_00\ti\control\mmwavelink\docs

    谢谢你

    Cesar