This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:SDL (安全诊断库)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507234/awr2944p-sdl-safety-diagnostic-library

器件型号:AWR2944P
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

在 SDK4.7.1.1中、AWR294x SDK 的 SDL 文件夹位于 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_03\source\sdl 中。
但我们在 AWR2x44P SDK 中找不到该示例。 我们在 migration guide.v.0.9中看到了 SDL 的说明、因此 AWR2x44P SDK 也应包含该说明。 将来是否会添加? 还是我们遗漏了一些东西?
我还可以在变更摘要文件夹 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01\mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_01_00_03\docs\change_summary\source\sdl 中看到 sdl.txt 文件。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    SDL 仅针对 AWR2944器件在 SDK 包中共享。 如需其他器件、请联系离您最近的 TI FAE、获取单独共享的 SDL 包。   

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我懂了。 我是 TI 的 FAE、我可以通过电子邮件与您联系、因此请与我分享。

    此致、
    Yuto