This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:无法连接到 LM75AEVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075EVM, USB2ANY, SENSOREVAL, LM75A, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508820/lm75a-unable-to-connect-to-lm75aevm

器件型号:LM75A
《主题》中讨论的其他器件:USB2ANYSENSOREVAL、TMP1075EVM、 TMP1075

工具/软件:

您好 Meredith、

我正在努力让 LM75AEVM 板正常工作、Minh 发布的内容。 可以在 TI 网站上的以下位置找到我们所使用电路板的用户指南:

LM75A 用户指南

LM75AEVM 板连接到 USB2ANY 板。  该电路板成功安装在 Win 7 PC 上并显示在设备管理器中。 连接电路板并启动 SensorEval 版本1.2.1后、我选择 LM75作为器件、然后选择 LM75评估板单选按钮。 应用程序不连接至电路板、并会显示错误弹出窗口"Check USB connection and select Device age"。 电路板已连接且 LED 呈稳定绿色。 我无法从电路板接收数据。 您能帮帮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    LM75A 是我们的较旧器件之一。 LM75AEVM 在 TI.com 上发布。 我强烈建议使用与 LM75A 具有硬件和软件兼容性的新款器件 TMP1075。 TMP1075功耗更低。 TMP1075作为您可以利用的更新 EVM。 TMP1075EVM 可在此处放置 TMP1075EVM评估板| 德州仪器 TI.com。  

    此致、

    Meredith McKean