This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:自定义天线几何形状校准问题

Guru**** 2596465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507964/iwrl6432-problems-with-calibration-of-custom-antenna-geometry

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

我们基于 IWRL6432设计了自己的硬件、到目前为止、一切似乎都能正常工作。 现在、我们尝试根据在05.05.03.00版本的毫米波 SDK 的运动和存在演示固件以及安装在0.9m 角反射器的消声室中的集成测量 RangeBiasAndChanPhase CLI 命令进行校准。

校准过程适用于 IWRL6432BOOST 评估套件。 我通过使用默认校准值和应用的校准测量输出读取距离-方位角热图来进行验证。

IWRL6432BOOST 未校准:

IWRL6432BOOST 已校准:

但当我对硬件执行相同操作时、在应用校准值后会得到损坏的输出。

无需校准的定制硬件:

经校准的定制硬件:


我还进一步附上了 ISK 和自定义硬件的.cfg 文件、这些文件用于校准和应用的校准值。 升压硬件和定制硬件之间的唯一区别是起始频率和天线几何形状。 该设置的其余部分是相同的。

此时、我想校准例程可能会出现问题、这会影响我们的天线几何形状。 必须指出、与增强电路相比、我们的几何虚拟阵列以仰角镜像、并且并非所有 RX 通道都是长度匹配的。 到 RX2的传输线路是 APP。 RX1和 RX3相比、缩短3mm。

虚拟阵列增强:

虚拟阵列自定义硬件:

您是否知道导致此问题的原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../Custom-Hardware-_2D00_-Calibrated.cfge2e.ti.com/.../Custom-Hardware-_2D00_-Calibration.cfge2e.ti.com/.../IWRL6432BOOST-_2D00_-Calibrated.cfge2e.ti.com/.../IWRL6432BOOST-_2D00_-Calibration.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的图表明 不同距离区间中目标的幅度不同、这不是该校准的预期结果、只会影响检测目标的 AOA。 这里是否可能出现数据解析错误或类似的问题? 您显示的热图似乎很错误、我会怀疑它被解码错误。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nate

    感谢您的反馈。

    我使用了两倍的带宽(3.072GHz)、并通过在校准期间读取点云数据和距离曲线来重复测试。 在这里、我得到以下输出、校准距离为0.9m、窗口为0.2m:

    TLV 类型、头长、数据长度:301 8 70
    范围:0.920、SNR:25.25
    范围:0.933、SNR:31.25
    范围:0.946、SNR:29.5
    范围:0.971、SNR:21.5

    因此、我认为这应该适合校准算法、就像在升压板上一样。 此外、角反射器始终会为目标生成不同的幅值、那么此处的目标大小究竟是什么意思?

    此外、我还以笛卡尔格式无对数绘制了 Range-Azimuth Heatmap。 当我使用默认校准运行所有内容时、这种方法效果很好、但在应用校准后、我会在这里得到损坏的数据。 我收到正确的 TLV 类型和预期大小、但解析的数据已损坏。

    默认校准值:

    应用校准值后:

    因此、我不认为这里的解码有问题、因为解码对于增强效果很好、并且数据在未处理的数据中已经看起来损坏。

    此外、我找到了另一个描述了不同 TX/RX 天线之间的相位突变的主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390913/awrl6432-how-to-understand-the-value-of-comprangebiasandrxchanphase

    此外、我预计应用会出现相位不匹配。 RX2的-320°根据缺失长度匹配情况与 RX1/RX3天线进行比较。 如果我们使用的 antGeometryCfg 命令正确、并且您的校准算法可以处理不同 RX 天线的相位不匹配、您能给我反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为问题不在于校准。 事实上、您 仅在顶级范围区间内具有如此随机的噪声值、这就表明此处发生了特别错误。 您是否在未进行任何修改的情况下运行开箱即用软件?  在我办公室的升压 EVM 上运行 SDK 5.3.3.0开箱即用演示时、会看到以下各图。 在校准和校准后的距离-方位角热图之间、检测强度没有很大偏差。

    从器件存储器中加载距离方位角热图的数据文件可以在本文中找到。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/boost_5F00_cal.dat

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/custom_5F00_cal.dat

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/custom_5F00_uncal.dat

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/boost_5F00_uncal.dat

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nate

    我也认为问题在这里发生。 我使用 05.05.03.00版的开箱即用运动和存在演示进行测试。 这两个校准配置在我侧的升压配置上也能很好地工作。 我仅看到定制硬件的问题、这里的唯一区别是镜像虚拟阵列图形(我使用天线几何结构命令定义的)以及 RX 通道长度不匹配这一事实。 因此、目前我预计开箱即用演示不会解决这种相位不匹配问题、是什么会生成损坏的校准值、然后在下面会产生一些奇怪的东西、我会得到损坏的数据。

    如果我的天线几何形状命令对于我的共享虚拟阵列是正确的、您能给我反馈吗?

    此外、想知道缺失的 RX 长度匹配是否是一个问题、这会很有趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    您的天线几何形状命令看起来对我来说很正确、但我认为您遇到的错误数据可能是由天线几何形状命令引起的、因为天线几何形状不会真正影响距离数据、这里似乎您的距离数据已损坏。  

    同样、我也不希望您的长度匹配在整个范围内产生如此奇怪的偏差。 也许您可以在此处发布您的距离方位热图数据、以便我们进行查看。 我还会添加我们的硬件团队进行咨询。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nate

    感谢您的反馈。 这与我们的预期是一样的。 我现在直接与 Greg 联系、他带您抄送。我向他发送了反馈、我在 Excel 中添加了距离方位热图数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 然后、我们将离线对应。

    此致、

    Nate