This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843倒置方向

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508467/iwr6843-iwr6843-upside-down-orientation

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好、

我使用 IWR6843ISK 雷达模块。  我一直把雷达的方向(如天线贴片)放在右上方。 也就是直线方向。 在这个方向上、我观察到雷达给出了前方物体的间歇值。 但如果我更改方向、现在天线贴片位于左下方。 我得到了一个物体的正确检测。 这种行为的确切原因是什么? 我使用具有3D 配置的远距离人员检测二进制文件。

谢谢、
Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    雷达的性能可能不是完全对称的。 您应该在两侧获得相似的结果、但不能保证它们是相同的。  您是否在大型户外场景中进行测试?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    是的、我正在户外场景中进行测试。 我将雷达指向大型楼宇墙。 同一物体在上述两个方向上会得到不同的结果。  

    谢谢、Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您看到的两面之间的差异有多大? 您能以 dB 为单位量化它吗? 如果噪声小于3dB、则可能是天线造成的。  如果更多、请提供点云或热图数据以支持。

    此致、

    Nate