This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:引脚 FMEA 表

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507810/opt3001-q1-pin-fmea-sheet

器件型号:OPT3001-Q1

工具/软件:

你好

我正在围绕 OPT3001DNPRQ1设计一个汽车系统。 我无法找到此器件的引脚 FMEA 和时基故障率表。

请提供引脚 FMEA 表。

谢谢

Vaibhav Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    让我检查一下、很快就会回来联系您。

    对延迟深表歉意。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vaibhav、

    时基故障率信息可在此处找到:  MTBF 和时基故障率估算器 

    我将继续寻找 FMEA 表为您提供

    感谢您的耐心、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我们没有提供此器件的 FMEA 表。

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn