This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273EVM:XDSET_UARTB_TX 的使用是什么?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506680/tmds273evm-what-is-the-use-of-xdset_uartb_tx

器件型号:TMDS273EVM
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U

工具/软件:

大家好!

目前使用的是 TMDS273EVM。
该电路板配备 XDS110、但使用 TMDSEMU200-U 来调试用户板

但是、XDS110具有以下 UART 连接、
XDS200使用 CTI-20引脚、我认为没有 UART 连接。

XDSET_UARTA_TX
XDSET_UARTA_RX
XDSET_UARTB_TX

XDSET_UARTA_TX 和 XDSET_UARTA_RX 在 SOP-MODE5中使用、而
我不知道 XDSET_UARTB_TX 的用途是什么?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    XDS110 TM4C 器件的引脚25连接到 SOP3_MSS_UARTB_TX 线路、用于在 AM273引导期间控制 AM273中的 SOP3输入。  这与控制 AM273的 SOP4_MSS_UARTA_TX 线路相结合、可使 XDS110在 AM273引导期间可能设置 SOP3和 SOP4值、从而指定连接到 AM273的 XTAL 频率。  默认情况下、40MHz 晶体连接到 AM273上的 CLKP/M 线路、并下拉 SOP3和 SOP4线路、从而为引导代码选择40MHz。  如果使用将晶体更改为其他频率之一、则 XDS110可用于适当地设置 SOP3和 SOP4线路(覆盖下拉电阻)以选择正确的频率。

    默认情况下、EVM 上不使用 SOP3_MSS_UARTB_TX 连接。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    这与控制 AM273的 SOP4输入的 SOP4_MSS_UARTA_TX 线路相结合、使 XDS110可能会在 AM273引导期间设置 SOP3和 SOP4值、指定连接到 AM273的 XTAL 频率。  [/报价]

    XDS200是否也提供此功能?
    我购买了 XDS200、因为我认为该器件是 XDS110的高端版本、但 XDS200中只有 CTI20电缆。
    SOP3和 SOP4应连接到 CTI20的什么位置?

    此外、SOP-MODE5 (器件管理模式)允许通过 UART 写入闪存映像、但我在 CTI20上找不到 UART。
    XDS110的‘Auxiliary Debug Interface '独立于具有 UART 和其他端子的 CTI20。
    SOP 功能仅在 XDS110上可用、
    如果使用 XDS200、它是否仅包含 JTAG?
    是否需要手动切换 SOP-MODE?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    通常、我们手动控制电路板上的 SOP 线路(通过已组装/DNI 的拉电阻或开关/跳线)。  AM273 EVM 使用跳线来配置用于选择 AM273器件引导模式的 SOP 引脚。  据我所知、板载 XDS110和 XDS200均不能通过仿真器控制 SOP 线路。  在 EVM 上将 SOP 线路连接到 XDS110、以便将来实现改进、但这一改进尚未取得成果。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。

    这是否意味着 SOP 可以与 XDS110、XDS200搭配使用、但必须使用跳线等手动完成?
    如果是、请告诉我们需要如何更改接线以将板载 TM4C XDS110切换至 XDS200。

    此外、您对上一个问题的答案是什么?

    此功能是否也可在 XDS200上使用?
    Unknown 说:
    SOP3和 SOP4应在哪里连接到 CTI20?
    [quote userid="584182" url="57970"/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506680/tmds273evm-what-is-the-use-of-xdset_uartb_tx/5796970

    SOP 功能仅在 XDS110上可用、
    如果使用 XDS200、它是否仅包含 JTAG?
    是否需要手动切换 SOP-MODE?

    [/报价]


    很抱歉、我不明白您的答案。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    为了进行说明、所有编程器/仿真工具(XDS110/XDS200等)都不能控制 AM273器件上的 SOP 线路。  这些工具仅通过 JTAG 线路与 AM273器件直接通信。

    必须手动控制 SOP 线路以配置引导模式/等、在 AM273 EVM 上、这是使用一些跳线完成的。  在 AM273 EVM 用户指南中、请参阅第2.1.5节、了解有关如何设置 SOP 跳线以配置 AM273器件引导进入哪种引导模式的详细信息。

    谢谢、
    Mike