This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:MRR 演示检测到点 Z 坐标

Guru**** 2455520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506307/iwr1843boost-mrr-demo-detected-points-z-coordinate

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

我们将使用中距离演示并检查 MRR 子帧的输出。  对于点数据、看起来 Z 坐标始终为零。  这是预料之中的吗?  我们如何获取所有三个维度的点数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MRR 演示不支持仰角数据、但是1843在其他演示(例如主开箱即用演示)中支持 XYZ 坐标。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedrhom,

    感谢您的快速答复。  是否可以提供支持 XYZ 坐标的演示列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、我需要一个支持具有类似性能特性的 XYZ 坐标的演示或 MRR 演示... (最大距离150m)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    远距离人员检测演示 将是我们最接近的产品、其中包括检测的仰角和方位角信息。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!