This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK EVK 的建议 USB 电缆规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508600/iwr6843isk-recommended-usb-cable-specifications-for-iwr6843isk-evk

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

你好 IWR6843ISK champ!

我的客户正在使用 IWR6843ISK 电路板、并报告当使用超过1.5米的 USB 电缆时、传感器数据不会传输。 该板仅能使用较短的电缆可靠工作。
若要解决此问题、向他们提供建议的 USB 电缆规格会有所帮助、例如:

  • 长度中 :1米或更短

  • 线规 :24 awg 或更厚的电源线

  • USB 标准 :至少与 USB 2.0兼容

  • 屏蔽 :全屏蔽电缆,以最大限度地减少信号衰减

  • 连接器类型 :USB-A 转 Micro-B (取决于主板配置)

使用符合这些规范的高质量 USB 电缆有助于确保稳定的电力输送以及电路板与 PC 之间可靠的 UART 通信。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    这非常奇怪、因为我有一根6米长的导线、完全可以正常导出即使是功能最齐全的打包演示、例如3D 人员跟踪(6843)以及启用了人类/非人类分类的运动和存在演示(6432)。

    我使用的确切一个链接如下

    https://a.co/d/fr7j1Or

    此致、

    Pedrorm