This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022DEJR、无机械故障时的最大压力

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507312/hdc3022-hdc3022dejr-maximum-pressure-without-mechanical-failure

器件型号:HDC3022
主题: HDC3020中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我从另一个主题知道、此传感器尚未经过压力测试、但由于数据表中未提供此信息、因此传感器在无机械故障的情况下可以承受的最大压力是多少?

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    您考虑对 HDC3022施加什么样的压力? 您谈论的是更高的空气/水压、还是物体施加的压力? 如果您考虑用物体向 HDC3022施加压力、请勿这样做。 对检测腔体施加压力可能会损坏腔体、从而损害器件感应 RH 的能力。  

    我们也没有对封装/机械故障进行压力测试、因此我不能说限值是多少。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的回复。 实际上、我指的是空气压力高于环境压力、大约为1.3至1.4 bar。 我知道您没有进行特定的压力测试、但我们至少知道传感器是否能够机械地承受该压力水平?

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    感谢您的澄清。 我能够将焊接在 PCB 上的 HDC3020施加到2巴的时间达到5分钟、并且没有观察到任何机械损坏。 我在压力测试前后测试了器件、没有发现任何性能变化。 因此、对于您的气压水平、HDC3x 应该是不错的选择。 我预计 HDC3020和 HDC3022在这些压力水平下不会有任何差异。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、感谢您的回复

    此致、  

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    没问题、请让我知道我可以如何进一步提供帮助

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森