This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP6热敏电阻设计:TMP6x

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507925/tmp6-thermistor-design-tmp6x

器件型号:TMP6热敏电阻设计

工具/软件:

你(们)好

我可以有密码来取消对以下 Excel 设计工具的保护吗?

热敏电阻设计工具-电压 Bias.xlsm

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert、

    我们不共享解锁热敏电阻设计工具的密码、该工具包含有关 TMP6的专有信息。 您是否对 Thermistor Excel 设计工具有特别的疑问?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    是的、我想将偏置电阻器更改为我在设计中使用的值。

    /Gert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert、

    热敏电阻设计工具内的表征数据基于10k Ω 的偏置电阻器、因此即使您有密码、该工具也不会支持不同的偏置电阻器。 我建议将您的设计中的偏置电阻更改为10K Ω、以匹配设计工具。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森