This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507517/pga460-q1-pga460-q1

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460、ENERGIA、MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

在数据表中、我注意到可以通过各种总线协议(例如 SPI、OWU 和 USART)连接 PGA460。 也可以通过 UART 实现这一点吗?

或者、当在中对 UART_ADDR 进行编程时、是否需要通过 SPI 连接它们?

我也很好奇、PGA460的 C 库是否可以轻松与可能不是 TI 的其他微控制器配合使用。

提前感谢。