This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:advChirpConfig 使用 mmWave Studio

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508398/awr2944evm-advchirpconfig-using-mmwave-studio

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用 mmWave studio 来配置复杂波形、我需要使用 Delta 和 LUT Ditter。
如果该图显示了波形(来自 mmwave_DFP_USER_guide)、则我应该在 mmWave Studio 的 advChirpConfig 选项卡中做什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将能够在 mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 文档中找到这些字段的详细说明。 对于 AWR2944、安装 SDK 后、本文档位于 mmwave_mcuplus_sdk_xx_xx_xx_xx/mmwave_DFP_xx_xx_xx_xx/docs 目录中。 您可以在文档中搜索"AWR_ADVANCE_CHIRP_CONF_SB"。

    使用 mmWave Studio 发送任何命令时、都会将其转换为支持的 API 命令。 也可以在不使用 Studio GUI 的情况下直接将接口控制文档中所述支持的所有 API 命令发送到毫米波器件。 如果有任何与这些相关的问题、请告诉我。

    Shailesh