This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST - CLI 方法- mmWave Studio

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508403/awr1443boost-awr1443boost---cli-method---mmwave-studio

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHDCA1000EVM

工具/软件:

大家好、我需要一些有关通过毫米波器件采集数据的指南。  

首先,如果我想通过 mmWave studio 进行捕获,那么 mmWave studio 中有两个部分,一个在 control 中另一个在 sensorconfig 中进行捕获。 我应该使用哪一个?  

我的第二个问题是使用 CLI 方法捕获数据。 我想知道 SOP 模式,跳线.  
对于 CLI 方法,我喜欢这:(也使用 uniflash 之前捕获数据,我上传 xwr14xx_mmw_demo.bin . (我想捕获 ADC 原始数据.bin)  

在 cmd1中:
>> DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga config.json
然后我看到>>"Success (成功)"  

然后>> DCA1000EVM_CLI_Control.exe record config.json
我再次看到 "成功"  

在新命令中(cmd2)  
>> python send_cfg.py capture_cfg.cfg COM6

>> DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record config.json



但没有发生任何情况、它无法捕获数据、并且我无法看到器件上任何闪烁的 LED。 如果我做错了、请引导我并告诉我。

提前感谢您。