This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:关于 EVK 的建议

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506879/iwrl1432-suggestion-on-the-evk

器件型号:IWRL1432
主题中讨论的其他器件:AWRL1432DCA1000EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们已计划开始探索雷达传感器。

要初步了解该技术、您能否告诉我我们可以使用 AWR 还是 IWR?
目前、我们选择了 AWRL1432或 IWR1432
此外、EVM 有2种不同类型的 EVM:BOOST 和 BOOST-BSD、因为了解一个适用于壁挂式应用、另一个适用于盲点检测、请告诉我们最好从哪一个开始 。 我们的理解是要单独推动。 请提出建议。
与雷达 EVK 一起、我们计划订购 DCA1000EVM: https://www.ti.com/tool/DCA1000EVM、 用于通过以太网获取数据。
请告知我们、在开始初始测试时、是否需要添加任何其他 EVM 或编程器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AWR1432和 IWR1432在功能上相同、AWR 仅满足汽车认证要求。 这些 IWR 演示将在 AWR 电路板上运行。

    为了进一步提供建议、您的目标典型用例是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@TI 团队:

    目前、我们计划在验证的第一步中检查人员检测、跟踪等应用。 我们需要从验证和了解技术开始的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以从6432或1432升压 EVM 开始、具体取决于您连接的频带。

    以下几个文档可以帮助您开始了解该技术、

    FMCW 雷达:  

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/ko-kr/2/3816841626001/5415203482001.mp4/subassets/mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf

    https://www.ti.com/lit/spyy005

    有了想法后、您可以通过 MMWAVE_L_SDK 开始运行开箱即用演示(需要从 TI.com 安装)

    {SDK_INSTALL_DIR}\README_FIRST_xWRL6432.html

    {SDK_INSTALL_DIR}docs\docs.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide

    您可以在 SDK 中检查这些文件、以进一步了解代码中发生的整个操作序列。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致