This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:需要帮助:验证线性调频脉冲启动频率配置

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507386/awr2243boost-assistance-required-validation-of-chirp-start-frequency-configuration

器件型号:AWR2243BOOST

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我想生成一个线性调频脉冲序列、其中每个天线(Tx1、Tx2和 TX3)的启动频率递增。 为了实现这一点、我修改了mmwaveconfig.txt每个天线文件中的线性调频脉冲设置、如下所示:

#线性调频脉冲配置参数、请根据需要进行修改。

#rlChirpCfg_t

#

chirpStartIdx=0;

chirpEndIdx=15;

profileIdCPCFG=0;

startFreqVar=1988100;

freqSlopeVar=0;

idleTimeVar=0;

adcStartTimeVar=0;

txEnable=1;

#end

#

#线性调频脉冲配置参数、请根据需要进行修改。

#rlChirpCfg_t

#

chirpStartIdx=16;

chirpEndIdx=31;

profileIdCPCFG=0;

startFreqVar=1988100;

freqSlopeVar=0;

idleTimeVar=0;

adcStartTimeVar=0;

txEnable=2;

#end


#

#线性调频脉冲配置参数、请根据需要进行修改。

#rlChirpCfg_t

#

chirpStartIdx=32;

chirpEndIdx=47;

profileIdCPCFG=0;

startFreqVar=1988100;

freqSlopeVar=0;

idleTimeVar=0;

adcStartTimeVar=0;

txEnable=4;

#end


#

#帧配置参数,请根据需要进行修改。

#rlFrameCfg_t

#

chirpStartIdxFCF=0;

chirpEndIdxFCF=47;

frameCount=1;

循环计数=100;

周期=1000000;

triggerDelay = 0;

numAdcSamples=1024;

triggerSelect=1;

#end

根据上述配置、我预计最初将生成16个线性调频脉冲、起始频率为76 +{0、0.106、2×0.106、...、15×0.106}GHz、 其中一个位数是 Tx1。 随后、相同的线性调频脉冲序列将按顺序由 tx2和 TX3传输。 整个过程将重复100次。

但是、我想确认上述配置是否足以实现所需的线性调频脉冲序列、或者是否需要额外的设置(例如、启用高级线性调频脉冲功能或动态线性调频脉冲配置)。 此外、如果对我们如何验证起始频率变化是否得到正确应用提供任何指导、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助和建议。

此致、

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

     对于您的情况下的所有线性调频脉冲、CHIRP_FREQ_START_VAR 是相同的。 你会如何得到一个楼梯模式与此?  

    请参阅 DFP 用户指南、该指南在 SDK 包中包含该指南的示例和说明。  

     TI\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_DFP_02_04_17_00\docs

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradipta:

    感谢您的答复。 实际上、我已经阅读了建议的文档多次、并且能够按照所述配置设置。 但是、现在我想了解如何验证当前配置是否符合我们的具体要求。 例如、我们如何在我们的用例中看到每个线性调频脉冲的起始频率值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    这取决于要执行的验证级别。

    最好的方法是将 TX 输出连接到光谱仪并捕获发送的线性调频脉冲。  

    谢谢、

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢你的帮助和抽出时间。