This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:DRV5013FA

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507785/drv5013-q1-drv5013fa

器件型号:DRV5013-Q1

工具/软件:

我们将选择 DRV5013FA、磁环生成交替磁场、e2e.ti.com/.../transistion-angle.pptx

从-1.3mT 到1.3mT、磁环的转换角为0.4deg? 这是否合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    是的、这应该起作用。  开关点之间的微小差异将导致单元间的容差更严格、其中输出将切换、并且占空比接近理想的50%。  潜在的缺点是,如果你设法停止附近的0交叉和有机械振动它可能有输出开关以非常小的运动。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     开关点之间的最大允许转换角是多少 ?您建议使用哪一个? 谢谢