This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:OOB 演示- cfarCfg

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502568/awr2944evm-oob-demo---cfarcfg

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

你(们)好  

 如果我启用/禁用 峰分组、有什么区别?

 它如何处理 峰分组?  

=>  

 峰分组

 0 -禁用1 -启用

谢谢

BRS

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    峰分组就像执行局部最大值。

    如果启用了峰值分组、则仅当待测电芯(CUT)超过阈值并且 CUT 超过相邻电芯(即左侧和右侧电芯)时、才会将峰声明为 Detected。

    如果禁用峰分组、则只要切口超过阈值、峰就会被声明为检测到。

    有关更多详细信息、请参阅 第 28.8节核心计算单元- CFAR 引擎  AWR294x 技术参考手册(修订版 D)的配置文件。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

     对于 启用的峰值分组、 阈值  电芯和相邻电芯与雷达配置相关。 下面的映射是否正确?

    谢谢

    BRS

    Bruce

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    如果启用了峰分组、则仅当被测单元格(Cut)超过阈值且切口超过相邻单元格(即左侧和右侧单元格)时、才会将峰声明为 detected。

    用 "相邻的单元格(即左、右单元格)"这句话,我指的是左边的一个单元格,右边的一个单元格。

    下面的映射是否正确?

    您所指的数字是窗口长度和防护长度。 它与峰分组无关。 我建议您进行 检查  第 28.8节核心计算单元- CFAR 引擎    请参阅 AWR294x 技术参考手册(修订版 D)、以实现详细理解。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:   

      HWA 能够支持 CFAR AoA。

     根据 cfarProc DPU、它只定义距离和多普勒域。  

    /*! @范围域中的短暂 CFAR 检测*/
    #define DPU_CFAR_RANGE_DOMAIN 0

    /*! *@多普勒域中的 CFAR 短暂检测*/
    #define DPU_CFAR_DOLL_DODOMAIN 1

     

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

     HWA 能够支持 AoA CFAR。

    您能解释一下具体指的是什么吗?

    多普勒 CFAR 在方位角 FFT 样本上在多普勒方向执行。  而范围 CFAR 在范围维度上执行、范围 CFAR 的输入将是检测矩阵。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

    多普勒 CFAR 在方位角 FFT 样本上在多普勒方向执行

    =>您能告诉我 在 OOB 示例中执行此操作的源代码吗?

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    cfarCfg CLI 命令用于启用或禁用。  

    对于 DDM 演示、请检查 DATAPATH\DPU\dopplerprocDDMA\CFAR\dopplerprochwaDDMA.c 中的 DPU_DopplerProcHWA_configHwaCFARazimFFT 函数 以获取多普勒 src ParamSet。

    对于 TDM 演示、请检查 DATAPATH\DPU\cfarproc\CFarprochwa.c 中的 DPU_CFGARProcHWWA_CONFIG 和 HWAutil_configCFAR 函数 src

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:  

     我们想使用 HWA 实现 CFAR AoA。

     我们研究 文档和跟踪相关代码、然后为  AoA CFAR 添加一些代码、但不起作用。

     我们已经调试了几天,但我们仍然不知道为什么它会失败

     由于我们不熟悉 HWA 和 EDMA、因此需要大量时间进行调试

     您能帮我们检查一下我们遗漏了哪个器件吗?   

     我们需要实践指导来加快开发过程。

     ( 我附上了修改过的文件(也是原始文件))?   

    e2e.ti.com/.../4578.TI.zip

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    调试自定义实施不在 E2E 范围之内。 如果您尝试实现的 AoA CFAR 与多普勒 CFAR 相同、我建议您使用 SDK 中的当前产品。

    此致、

    Samhitha