This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:计算距离偏差和 Rx 相位补偿系数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505302/awrl1432-computes-the-range-bias-and-rx-phase-compensation-coefficients

器件型号:AWRL1432

工具/软件:

您好:

我想 计算范围偏差和 Rx 相位补偿系数、但在我的 CHIRP 曲线中、 启用了 压缩比 0.5f 的 compressionCfg。

以下功能是否仍然有效? 或者我需要解压缩雷达立方体数据、如何?


此致

很有魅力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我们几天时间来查看此问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我得到了开发团队的回答。

    偏置校准仅适用于未压缩的雷达立方体。 必须在禁用压缩时执行该操作

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复!

    如您所述、这意味着我需要更改配置文件以使用更少的雷达多维数据集且无压缩、对吗?

    看来,唯一的方法是减少 numDopplerChirpsPerProc ,还是你有一个更好的建议?

    此致

    很有魅力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我几天时间来回复您。

    我需要检查是否有不同的方法来执行此功能

    谢谢你

    Cesar