This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:闪存错误-无法连接到 COM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507709/awr1843aopevm-flash-error---cannot-connect-to-com

器件型号:AWR1843AOPEVM

工具/软件:

2025年4月28日、8:13:30 PM] [info] Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM10...
[MCU 2025年4月28日、8:13:30 PM] [INFO ] Cortex_R4_0:复位到器件的连接
2025年4月28日、8:13:30 PM] [info] Cortex_R4_0:设置中断信号
[xxxx、8:13:45 PM] [错误] Cortex_R4_0:2025年4月28日 收到意外数据!!XXXX
2025年4月28日、8:13:45 PM] [错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
2025年4月28日、8:13:45 PM] [info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理……
[NVM 2025年4月28日、8:13:45 PM] [info] Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

我在 COM10处有正确的增强型端口、交换机位于正确的位置。 但我不能闪光。 我买了一个新的板,因为旧的一个做了同样的事情. 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Griffin、

    您能否检查是否有其他应用已经连接、或者是否也尝试连接到 COM 端口? 您是否能够与系统上的其它设备建立串行连接?

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接通电源并重置电路板、在终端的 COM 端口上停止一切、尝试了2台计算机、多条 USB 电缆、并安装了正确的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢消除此问题的这些可能原因。

    您是否能够使用任何非 AWR EVM 或任何其他具有串行通信的器件并尝试将其连接到您的系统? 这只是为了确认问题仅在 AWR 器件问题存在时才存在。  

    此外、如果  使用任何其他串行连接应用程序连接到 COM 端口、则会阻止 CCS 与该 COM 端口的连接、因此请确保计算机上的其他应用不会同时尝试连接到 AWR 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要打开左侧的开关才能闪烁。 谢谢