This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:3D 磁性霍尔传感器、TMAG3001测量范围和分辨率确认。

Guru**** 2597295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507891/tmag3001-3d-magnetic-hall-sensor-tmag3001-measuring-range-and-resolution-confirmation

器件型号:TMAG3001

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在寻找3D 霍尔技术来对墙壁裂缝进行线性位移测量、这项技术依靠德州仪器(TI ) 3D 霍尔效应传感器 TMAG3001实现高精度。

1、位移范围和分辨率
根据我们的磁场仿真(  在"滑动"模式下使用 TMAG3001以及2mm× 2mm N48圆柱形磁体和3mm 空气间隙)、我们计算得出:
  • 线性范围: 0–2毫米
  • 分辨率: 1.2 µm
您能否确认这些数字是否与传感器在指定配置下的典型性能一致? 或者、是否有更适合此应用的传感器、该传感器可提供千分尺范围内的分辨率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    感谢您发布到传感器论坛!

    在性能方面、我们通常在磁场读取精度方面对器件进行规格说明、而不是在距离方面说明、因为距离往往会与系统非常特定。 例如、对于磁场范围为±37mT 的 A1器件、该器件的灵敏度为885LSB/mT (或~1.123μT μ W/LSB)。 此外、我们还指定器件的噪声性能以及失调电压等

    TIMSS 等工具 允许您仿真磁体相对于传感器移动时的磁场、这是一种查看传感器与磁体运动之间预期器件输出的好方法。  

    此外、下面链接中的以下应用手册很好地解释了如何使用霍尔效应传感器来跟踪线性位移。

    https://www.ti.com/lit/ab/sbaa513b/sbaa513b.pdf 

    此致、

    ~Alicia