请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170 工具/软件:
磁传感器数据表提供了以 mT (Telsa)为单位的值、如果必须使用这些霍尔传感器进行线性位移测量、将 mT 转换为 mm 的正确方法是什么。我们要求在0.5微米的分辨率下测量0-2mm 的线性位移。 任何传感器是否适用于此应用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
磁传感器数据表提供了以 mT (Telsa)为单位的值、如果必须使用这些霍尔传感器进行线性位移测量、将 mT 转换为 mm 的正确方法是什么。我们要求在0.5微米的分辨率下测量0-2mm 的线性位移。 任何传感器是否适用于此应用?
Priya、
感谢您在 E2E 上联系我们。 将输出转换为 mm 可能取决于磁体和传感器之间的尺寸、强度、形状和距离。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册:
https://www.ti.com/lit/ab/sbaa513b/sbaa513b.pdf
谢谢、
Scott Bryson